top of page

2026年1月5日 

製品 

TDK、ウェアラブルおよびIoT向けに低消費電力・常時位置測位ソフトウェア「STRIDE」を提供開始 

stride press release banner english.jpg
  • Pedestrian Dead Reckoning(歩行者自立航法)ソフトウェアは、スマートフォン、スマートウォッチ、スマートグラス等のIoT機器に搭載されるセンサを活用し、屋内外の位置測位情報を連続的に提供 

  • “STRIDE”(ストライド)はウェアラブル市場向けにセンサの方式・機種に依存しない位置測位を提供 

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、スマートウォッチ、ヘッドマウントデバイス、スマートグラス等のウェアラブル製品向けに特化した組み込み型の歩行者自立航法(PDR)であるソフトウェアソリューション“STRIDE”の提供開始を発表します。STRIDE は常時高精度な測位(歩行、階移動、方向転換等)が必要となる現在のウェアラブル製品に向けて、従来のGNSS(GPS)ベースでの位置測位が要求する高い電力と大型ハードウェアを回避しつつ、信頼できる位置測位・動作推定を提供するソリューションです。 

 

今日のウェアラブル製品における高精度な位置測位には、一般的に大きなアンテナや電力を多く使うGNSS(GPS)機器、高価な専用ハードウェアが必要であり、これらは端末の薄型化やバッテリーの持続時間、ユーザー体験の障壁になっています。 STRIDEは、低消費電力でセンサアグノスティック(センサの方式・機種に依存しない)ソフトウェアエンジンが、慣性センサ(IMU)、GNSS、BLEやWi‑Fiなどの物理/無線信号を融合し、屋内外を問わず連続した位置追跡を提供します。 

 

Trusted Positioningの社長であるChris Goodall氏は「ウェアラブル製品は、バッテリー寿命を維持しながら、コンパクトで効率的かつ信頼性の高いポジショニングが求められており、STRIDEを使う事でお客様はあらゆる形状やサイズのデバイスにリアルタイムの屋内外位置統合が可能となり、結果としてよりスマートなフィットネス製品、安全な単独作業者向けソリューション、より没入感のあるAR体験、そしてこれまで電力やハードウェアの制約で不可能だったウェアラブル駆動のアプリケーションが可能になります。」と説明しています。 

 

STRIDEは組み込みソフトウェアとして動作し、お客様はハードの再設計やクラウド依存なしで位置機能を導入できます。センサデータをリアルタイムで処理し、低遅延を実現します。オンデバイス/コンパニオンデバイス/クラウド支援のいずれの構成にも対応可能です。この柔軟性により、お客様は性能・消費電力・筐体設計のバランスを自社の戦略に合わせて調整できます。 

 

STRIDEはトライアル評価、OEM統合、コンパニオン実装向けにすぐご利用いただけます。導入や技術資料のご相談は当社までご連絡ください。 

用語集 

  • PDR (Pedestrian Dead Reckoning): 歩行者の自立航法 

  • OEM (Original Equipment Manufacturer): 委託製造メーカ 

  • GNSS (Global Navigation Satellite System): GPS等のグローバルナビゲーション衛星システム

主な用途 

  • フィットネストラッキングデバイス: 腕時計やスマートバンドの低消費電力センサだけで、走ったルートや歩幅、ペースなどを連続記録。必要に応じてスマホアプリやクラウドで詳細解析を後から実施可能 

  • 単独作業者追跡装置: 孤立した現場や地下などGPS信号が届きにくい場所でも正しい位置を把握し、安全確認や迅速な救助へ活用。 

  • 人員追跡: 配達員や現場作業者の腕やヘッドセットに付けたデバイスで、移動を連続的に追跡。屋内外を問わず使えるメリット。 

  • 拡張現実体験: ARグラスやヘルメットに組み込み、動きや位置を安定して追跡することで、移動した軌跡を正確にモニタリング。(常にGPSに頼る必要がない) 

  • 歩行者運用(緊急要員向け): 歩いて任務する隊員の位置をリアルタイムに追跡し、迷子や孤立を防止。通信やGPSが不安定な状況でも使用可能。 

主な特長と利点 

  • 低消費電力オンデバイスモード: 電池やメモリが限られた小型デバイス上で、慣性センサ(IMU)を使った連続的な歩行位置推定(PDR)を長時間動かせるモード。 

  • ジオフェンシングモード: あらかじめ設定した範囲(フェンス)に入った/出たことを検知して通知を出す機能。 

  • センサのテザリング: ウェアラブルとスマホのセンサを連携させ、必要な情報はスマホ側のGNSSやセンサで補う方法。 

  • オフデバイス処理: 重い解析や履歴データの詳しい処理をスマホやクラウドで行う仕組み。 

  • GNSSデューティサイクリング: GPSなどを常時オンにせず、必要なときだけ短時間有効にすることで電力を節約する運用。 

  • 柔軟なマウントサポート: 腕時計、スマートグラス、ヘルメット、胸ポーチなど、いろいろな装着位置に合わせて動作可能。 

  • 組み込みリアルタイム: デバイス内部で直接動作するため、応答が速く専用の外部インフラや特殊ハードが不要なこと。 

  • センサアグノスティックソフトウェア: センサの方式や機種に依存せず、様々なセンサや受信機と簡単に組み合わせられる設計。 

TDK株式会社について 

TDK株式会社(本社:東京)は、エレクトロニクス業界のグローバルテクノロジー企業であり、イノベーションリーダーを目指しています。 ブランドアイデンティティの新しいタグライン「In Everything, Better」のもと、TDKは生活、産業、社会のあらゆる側面でより良い未来の実現を目指しています。90年にわたり、「創造によって文化、産業に貢献する」という社是に基づき、TDKは電子機器の中から世界の発展に貢献してきました。先駆的なフェライトや時代を象徴するカセットテープにはじまり、最先端の受動部品、センサ、バッテリーによってデジタル時代でつながる世界を支え、サステナブルな未来への道を切り拓いています。TDKのベンチャースピリットによって融合することにより、世界中の情熱的なチームメンバーが、私たち自身、お客様、パートナー、そして世界のためにより良いものを追求しています。TDKの最先端技術は、産業用途、エネルギーシステム、電気自動車からスマートフォンやゲーム機まで、あらゆるものに活用され、現代生活の中心にあります。 

 

TDKの多様で最先端の製品ポートフォリオには、受動部品、センサおよびセンサシステム、電源、リチウムイオン電池や全固体電池、磁気ヘッド、AIおよびソフトウェアソリューションなどがあり、その多くが市場をリードしています。製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI、ATLがあります。現在、TDKはAIエコシステムを重要な市場と位置付け、自動車、ICT、産業機器分野におけるグローバルネットワークを活用し、幅広い分野で事業を拡大しています。2025年3月期の売上は約2兆2,050億円、従業員総数は全世界で約105,000人です。 

Trusted Positioning Inc.について 

rusted Positioningは、数十年にわたり最も難しい位置特定の課題の数々を解決してきた世界的なイノベーターのチームを母体としています。チームはカナダのカルガリーに拠点を置き、慣性航法、動力学、地磁気による位置特定、GNSS、BLE、Wi-Fi、その他のワイヤレス測位技術の専門家で構成されています。Trusted Positioningのソフトウェア製品であるTRACK、RIDE、DRIVE、AUTO、STRIDE、VENUEは、自動車やロボティクスから物流やウェアラブルまで幅広い業界向けにスケーラブルなソリューションを提供します。デバイスに内蔵されているセンサを融合させることで、高コストなインフラや追加ハードウェアなしで、屋内外で信頼性の高い位置情報性能を実現します。効率性、柔軟性、そして大規模な商業化に焦点を当て、Trusted PositioningはグローバルなOEMが先進的なポジショニング能力をより迅速に市場に投入できるよう支援します。 

製品の詳細情報はhttps://trustedpositioning.tdk.com/stride で参照できます。 

報道関係者の問い合わせ先 

担当者
所属
電話番号
Email Address
伊藤
TDK株式会社  広報グループ
+81 3 6778-1055
TDK.PR@tdk.com
  • LinkedIn
  • Youtube
bottom of page